结果:找到"PCB, 未连接",相关内容1000条
- 连接器的基本性能有哪些?
- 连接器有哪些基本性能?在这之前,金航标Kinghelm(www.bds666.com)小编先简单说一下,什么是连接器?连接器,即CONNECTOR。也叫接插件连接器。是电子工程技术人员经常接触的一种部件。国内亦称作接插件、插头和插座。连接器是整机电路系统电气连接必需的核心基础元件,其作用是借助电/光信号和机械力量实现接通、断开或转换。欲了解更多,请联系我们。连接器的基本性能可分为三大类:即机械性能、电气性能和环境性能。机械性能机械性能就连接功能而言,插拔力是重要地机械性能。插拔力分为插入力和拔出力(拔出力亦称分离力),两者的要求是不同的。在有关标准中有最大插入力和最小分离力规定,这表明,从使...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 连接器 发帖人:人走茶凉 发帖时间:2022-07-21 09:36:00
- 连接器的正确使用方法你知道吗
- 连接器如今已经各行各业必不可缺的电子器件,但是对于连接器正确使用方法你知道吗?下面就让金航标小编来给你讲讲连接器正确使用方法吧!记得收藏哦!使用连接器的时候,要正确的使用和保存,才会避免出现不必要的麻烦。在收到连接器的时候,我们要仔细的观察外包装,看看是否有明显的破损的地方,还要看看会不会出现连接器的本身的损坏等等,一定要保证自己看到的连接器是完好无损的,这样才不会影响我们对于连机器的使用。暂时不用连接器的时候,不要随意的放置连接器,尤其是随手放在有阳光的地方,这样因为疏忽忘记放置起来的话,连接器就会因为长时间的阳光暴晒出现质量上的损坏,从而影响他的使用,甚至还会出现安全事故,所以我们要仔细...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 连接器 发帖人:人走茶凉 发帖时间:2022-07-19 11:12:00
- 金航标带你浅析IPX、IPEX、UFL连接器
- 深圳市金航标电子有限公司(SHENZHENKINGHELMELECTRONCO.,LTD.)成立于2007年,是国家级高新技术和双软认证企业,“中国卫星导航协会”资深会员单位,获得ISO9001(04617Q13625ROS)质量管理认证体系企业,正在完善IATF16949汽车质量管理体系。主要业务为北斗卫星导航和物联网终端应用硬件的研发生产销售,及物流信息智能化系统解决方案的提供。那么,金航标的小编今天就跟大家科普一下:IPX、IPEX、UFL连接器I-PEX原先是个做连接器的公司,后被第一精工合并。IPX、IPEX、UFL、HSC应该都是同一种连接器,一般叫为IPEX或IPX,不过不同的...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 连接器 发帖人:人走茶凉 发帖时间:2022-06-27 09:06:00
- 为什么导线布线已正确连上,但还是显示没有连接呢?
- 各位老师,请教一下,这根C8_1——U2_43线段,我已经正确布线了,包括导线已到各端点的中心了,但还是系统显示没有连接而显示链接线呢?请各位老师指点一下,谢谢!
- 所属专栏: PCB设计 标签: PCB, 未连接 发帖人:Awen2020 发帖时间:2021-01-25 16:18:00
- PCB存在未连接网络怎么定位哪些元件没连接
- 第一次用EDA画图,出现个问题:如图所示GND网络连接不完整,底下列出所有GND网络相关的元件,但是没有指出哪些元件的管脚没有连接,有没有方法看出来?
- 所属专栏: 技术交流 标签: 未连接网络 发帖人:Linda 发帖时间:2020-10-26 17:50:00
- PCB铺铜
- 请问为什么铺完铜之后GND网络还是未连接呢?看了有帖子说要用导线连起来,还是不明白什么意思,麻烦有没有详细一点的说明啊……十分感谢!!
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 铺铜 GND 未连接 发帖人:学习ing 发帖时间:2020-08-12 22:23:00
- 如何快速定位未连接的网络?
- 如题,我如何快速定位未未连接的网络啊,我检查好几遍了,就是检查不出来,还是一直提示有地方未连接,DRC给的检查范围太广,不能定向出未连接的地方(这点不如Altium啊,后期会改进的吧),大家有什么好办法吗?飞线也勾选出来了,也看不到飞线!谢谢!
- 所属专栏: 技术交流 标签: 未连接网络定位 发帖人:Raytheon 发帖时间:2019-12-13 11:27:00
- 光纤连接器专题:解析光纤连接器的三个重要组成部分及类型介绍
- 光纤连接器是独特的。光纤电缆发送的光脉冲,而不是电信号,所以端接必须更精确。而不是仅仅允许销,使金属对金属的接触,为了允许进行通信,光纤连接器必须完美对准显微镜玻璃。虽然光纤连接器的类型有许多种,他们有着相似的设计特征。双纤与单纤:单纤是指每个端口一个连接器然而双纤是指每个端口两个连接器光纤连接器的三个主要组成部分:金属环,连接器主体,和耦合机制。金属环—这是一个薄的结构(通常是圆柱形的),该实际持有的玻璃纤维。在纤维上有一个镂空中心形成紧紧的把手。金属环通常由陶瓷,金属,或高品质的塑料制成,并且通常将持有纤维的一条链。连接器主体—这是一个塑料或金属结构中保存套圈并附着于护套和加强光缆本身。...
- 所属专栏: 技术交流 标签: FC连接器 LC连接器 SC连接器 ST连接器 发帖人:etulink 发帖时间:2018-04-16 11:35:00
返回